Other Parts Discussed in Thread: ADS8028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8028 您好!
你好。
AVDD 和 DVDD 的电源直流电流需求均已指定。 我可以将它们分开吗? 我的意思是 AVDD 电流和 DVDD 电流。
我知道这取决于速度和电压、无论如何、250 mA 的电流如何大致拆分?
我正在设计电源的尺寸、我需要此数据来优化各种东西。 根据当前的信息、250的总和、我应该可以获得300数字和300模拟、我不喜欢。
此致、
雷·文森特