This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:电源电流

Guru**** 2912900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1225260/ads8028-supply-current

器件型号:ADS8028

您好!

你好。

AVDD 和 DVDD 的电源直流电流需求均已指定。 我可以将它们分开吗? 我的意思是 AVDD 电流和 DVDD 电流。
我知道这取决于速度和电压、无论如何、250 mA 的电流如何大致拆分?  
我正在设计电源的尺寸、我需要此数据来优化各种东西。 根据当前的信息、250的总和、我应该可以获得300数字和300模拟、我不喜欢。
此致、
雷·文森特
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请参阅 ADS8028数据表中的图14至18。  从此处、您可以根据第4页上给出的 Itotal 推断 DVdd 电流