This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:如何将 DDR 模式切换到 CMOS 模式

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221747/ads6145-how-to-switch-ddr-mode-to-cmos-mode

器件型号:ADS6145

您好!

我计划在切换到 CMOS 模式(DDR)模式下、以80Mbps 采样的 FPGA 中采集数据。

我们正在考虑切换到 CMOS 模式、因为时序可能与 DDR 不同步。

从 LVDS 模式切换到 CMOS 模式时、我是否应该将 DRVDD 从3.3V 更改为2.5V? 是否有任何其他引脚需要更改?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    否、请遵循数据表中建议的运行条件。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    了解 LVDS 和 CMOS 之间的决策仅由 DRVDD 电压决定是否正确?
    另外、是否仅在打开电源时才做出决策?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eevee、

    如果将器件设置为使用并行接口模式、则施加到 SEN 引脚的电压将决定器件是在 CMOS 模式还是 LVDS 模式下提供。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表中的表2。

    如果将该器件设置为使用串行编程接口、则该器件将以 CMOS 模式运行(寄存器0x00的 D8位的默认值为"0")。 要将此模式更改为 LVDS 模式、请将"1"写入地址0x00的 D8位。

    此致、

    吉姆