This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:外部时钟模式:8串行器/解串器通道设置导致结果失真

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221234/dac39j84evm-external-clocking-mode-8-serdes-lanes-setting-giving-distorted-results

器件型号:DAC39J84EVM

大家好!

我使用外部时钟(将 TSW14J56 Rev E 板作为发生器、并使用 HSDC Pro 提供软件支持)驱动 DAC39J84EVM。 为此、我将使用信号发生器(示波器)提供600MHz 外部时钟(正弦脉冲)。 我将向板上的 CLKIN SMA 连接器(J17)提供该时钟。 此后、我在外部模式下运行 DAC GUI、并使用 HSDC Pro 上的 I/Q 发生器生成10MHz 正弦脉冲(附有屏幕截图)。 当我在 DAC GUI 上将串行器通道数设置为4并将内插值设置为1时、我能够以最小的失真获取信号。 但是、当我将串行器/解串器通道数设置为8并进行插值1时、我会得到失真的模式(图形和 GUI 设置的屏幕截图)。   

是否要进行任何其他修改才能使8个串行器 /解串器通道设置正常工作、因为当我们使用更高的时钟频率(我们的要求是1GHz)时、唯一可用的设置是8个串行器/解串器通道(对于4个串行器/解串器通道、 串行器/解串器线速率大于接受的12500的限值)、因此我们需要8个串行器/解串器通道设置才能工作。

感谢您的考虑和帮助。

谢谢。此致、

Jaibhav Jain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查是否有任何成员有机会通过查询并了解解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我们将对此进行深入研究、并在明天或周三向您提供更新信息。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav,

    无需进行修改即可使该器件在8通道串行器/解串器模式下工作。 同样的过程就足够了。 您能否与我们分享 DAC3X8JX 控件-> SERDES 和通道配置选项卡上的通道映射?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    我在实验中在我们的一个 EVM 上进行了这种设置、使用您提到的设置获取输出没有问题。  

    我没有看到 HSDC Pro 设置的屏幕截图、这种情况下的输出有问题。 请检查您是否已将固件更新至 DAC3XJ84_LMF_841。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 的回复。 诀窍是如上所述、为不同的通道更改.ini 文件。