大家好!
我使用外部时钟(将 TSW14J56 Rev E 板作为发生器、并使用 HSDC Pro 提供软件支持)驱动 DAC39J84EVM。 为此、我将使用信号发生器(示波器)提供600MHz 外部时钟(正弦脉冲)。 我将向板上的 CLKIN SMA 连接器(J17)提供该时钟。 此后、我在外部模式下运行 DAC GUI、并使用 HSDC Pro 上的 I/Q 发生器生成10MHz 正弦脉冲(附有屏幕截图)。 当我在 DAC GUI 上将串行器通道数设置为4并将内插值设置为1时、我能够以最小的失真获取信号。 但是、当我将串行器/解串器通道数设置为8并进行插值1时、我会得到失真的模式(图形和 GUI 设置的屏幕截图)。
是否要进行任何其他修改才能使8个串行器 /解串器通道设置正常工作、因为当我们使用更高的时钟频率(我们的要求是1GHz)时、唯一可用的设置是8个串行器/解串器通道(对于4个串行器/解串器通道、 串行器/解串器线速率大于接受的12500的限值)、因此我们需要8个串行器/解串器通道设置才能工作。
感谢您的考虑和帮助。
谢谢。此致、
Jaibhav Jain。