This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:初始化期间的输出电压余量和 REFIO

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221351/dac80502-output-voltage-headroom-and-refio-during-initialization

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件:OPA4186

尊敬的先生/女士:

我目前正在使用这一部件设计 SMU 系统。 但是、数据表中 关于输出电压余量的说明不是很清楚。  

图32仅 ΔV 了 DAC 电压、而不显示不同负载和不同 DAC 输入下的 Δ I。

由于我将使用该器件来驱动采用同相配置的具有极低偏置电流的运算放大器(OPA4186)、因此我想知道可以接近 VDD 和 GND 的大致程度。

下一个问题: 内部参考默认开启、必须由程序禁用。

如果将一个外部基准(几乎即时开启)连接到 REFIO 引脚并且 处理器需要时间进行初始化、 我可以想象、在禁用内部基准之前、外部基准将会根据内部基准进行驱动。 除了添加串联电阻器、有没有其他解决方案可以解决这个问题? 我认为最好禁用内部基准或者至少降低内部基准缓冲器的输出电流、就像 TI 的一些旧 DAC 一样。

谢谢你。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    电气特性表给出了所需的最小余量和下余量:与 VDD 或 GND 相差0.3V。  

    您认为内部基准将针对外部基准进行驱动、直到内部基准断电。 我们只能为该器件推荐用于限制电流的外部串联电阻、因为我们无法返回并将 DAC 的设计更改为默认情况下禁用基准。 但是、我们在新设计中确实考虑了这一点。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Katlynne,

    我正在寻找 Iout 低于10mA (空载100uA)时的余量和余量。 TI 是否提供了任何有关这方面的数据?

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    否、除了数据表中列出的数据外、我们没有任何其他数据。  100uA IOUT 的余量要求可能较小。 我可以在实验室中的 EVM 上测试它并共享我的结果、但我也建议您 在将运行的所有条件下在您的系统中测试它。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    如果您可以为该芯片测量其他 IOUT、那会很好。 谢谢您的讲解。

    此致!
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我会在一天或两天内回复您并提供结果。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    空载时输出为轨到轨。 该器件仍然容易受到零代码和满量程误差的影响、但当 VDD=5V 且 VOUT=5V 时、我没有看到任何余量问题。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。