This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5818EVM 已连接 TSW1400EVM、下载固件时出现错误

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1217911/tsw1400evm-afe5818evm-connected-tsw1400evm-and-appear-error-when-download-firmware

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5818AFE5818EVM

您好!

 一位客户使用 TSW1400EVM 连接 AFE5818M、下载固件时显示"JTAG 链在加载固件时损坏"。  他检查了 USB 端口和电源,这两个 工作正常, 你能帮助确认吗?

 

此致

kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    确保 TSW1400EVM 的5V 电源可以提供至少4A 电流。 如果电源不是问题、请告知我们发生该问题时 TSW1400上 LED 的状态、并发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。   

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim,ö m
    非常感谢您的 答复。

    具有并联连接的双电源、以提供4.5A 电流。 请帮助进行分析。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    TSW1400 (FT4232)上的 USB 设备由 USB 电缆供电。 尝试使用另一个 USB 端口或 PC。

    在 PC 上、运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。  它应返回 TSW1400 USB 信息。  在返回的一个描述符选项下面、您将看到一个针对90mA 电流的条目–将这个值增加到最大值500mA、以查看它是否有帮助。  我们的理论是、在某些情况下、90mA 可能会达到最大值、从而导致 USB 端口进入保护模式或 FTDI 芯片间歇性掉电。  

    在 TSW1400的背面的 FPGA 下方、确保未安装 R55。 在过去安装时、这会导致此问题。  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jim,ö m

    非常感谢您的答复。

    在 PC 上运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。  [/报价]

    我想确认如何执行此步骤来扫描或解析 USB 端口?  

    此致

    kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    请参见随附的。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../FT-Prog-user-guide.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据客户的反馈,、他参考了随附的  FT_Prog 用户指南并将 USB 电流提高到500mA、当下载 AFE5818固件时、也会显示:加载固件时 JTAG 链损坏。

    他购买了 EVM 板修订版 D、此版本没有 R55电阻器。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    他们是否可以在未连接 AFE5818EVM 的情况下尝试下载固件?

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已尝试仅连接 TSW1400EVM、但下载固件时出现相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hongkun,

    我建议您将此电路板退回。 如果您从分销商处购买了此产品、则必须与他们合作才能获得替换产品。 如果您是从 TI 商店购买的、 以下链接提供了详细信息和表格链接、以便开始退货流程。  进入 TI 商店的退货和退款页面后、请查找超链接、其中显示: TI 商店客户支持表。  

    此致、

    吉姆

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html