主题中讨论的其他器件: AFE5818、 AFE5818EVM
您好!
一位客户使用 TSW1400EVM 连接 AFE5818M、下载固件时显示"JTAG 链在加载固件时损坏"。 他检查了 USB 端口和电源,这两个 工作正常, 你能帮助确认吗?
此致
kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一位客户使用 TSW1400EVM 连接 AFE5818M、下载固件时显示"JTAG 链在加载固件时损坏"。 他检查了 USB 端口和电源,这两个 工作正常, 你能帮助确认吗?
此致
kailyn
Kailyn,
TSW1400 (FT4232)上的 USB 设备由 USB 电缆供电。 尝试使用另一个 USB 端口或 PC。
在 PC 上、运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。 它应返回 TSW1400 USB 信息。 在返回的一个描述符选项下面、您将看到一个针对90mA 电流的条目–将这个值增加到最大值500mA、以查看它是否有帮助。 我们的理论是、在某些情况下、90mA 可能会达到最大值、从而导致 USB 端口进入保护模式或 FTDI 芯片间歇性掉电。
在 TSW1400的背面的 FPGA 下方、确保未安装 R55。 在过去安装时、这会导致此问题。
此致、
吉姆
您好、 Jim,ö m
非常感谢您的答复。
在 PC 上运行它并在插入 TSW1400的情况下扫描/解析 USB 端口。 [/报价]我想确认如何执行此步骤来扫描或解析 USB 端口?
此致
kailyn
Kailyn,
请参见随附的。
此致、
吉姆
Hongkun,
我建议您将此电路板退回。 如果您从分销商处购买了此产品、则必须与他们合作才能获得替换产品。 如果您是从 TI 商店购买的、 以下链接提供了详细信息和表格链接、以便开始退货流程。 进入 TI 商店的退货和退款页面后、请查找超链接、其中显示: TI 商店客户支持表。
此致、
吉姆