This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:DAC 输出电压

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1221013/afe11612-sep-dac-output-voltage

器件型号:AFE11612-SEP

在 TI 网站上的  AFE11612-SEP 相关产品详细信息下、列出了 DAC 的最大输出电压为12.5V 满量程。 数据表提示 DAC 基准输入为2.4V-2.6V (典型值为2.5)。 增益显示为2或5、具体取决于 DAC 增益寄存器。 第 7.3.4.2节建议 DAC 输出可以是0到 AVcc、支持 DAC 的0-12.5V 满量程输出。  

然而、AVcc 引脚要求了一个6V 至 GND 的绝对最大额定值、而最大运行电压为5.5V。 数据表中的引入也表明 DAC 输出范围为0-5V。  

我在这里缺少什么吗?  DAC 的最大单极输出范围是多少?  它是0-12.5V 且 AVcc 可以比额定值更大的工作吗? 或者是0-5V 吗? 如果其0-5V、如果外部 Vref 只能在2.4V-2.6V 范围内变化、为什么要包含5的增益?  

请说明清楚。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    其中一个(12.5V 满量程或6V AVCC)可能是排印错误。 让我来看看、给您回电话。  

    此器件确实有一个外部基准选项、其中可以使用5倍增益选项。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    产品页面不正确。 此器件的最大输出范围为5V、如数据表中所述。 我们现在正在研究如何修复产品页面、感谢您为我们指出这一问题。

    谢谢。
    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Erin! 我还将注意到、数据表中的一些图形(例如6-29)显示 AVcc 大于6V。 感谢您的讲解。