在 TI 网站上的 AFE11612-SEP 相关产品详细信息下、列出了 DAC 的最大输出电压为12.5V 满量程。 数据表提示 DAC 基准输入为2.4V-2.6V (典型值为2.5)。 增益显示为2或5、具体取决于 DAC 增益寄存器。 第 7.3.4.2节建议 DAC 输出可以是0到 AVcc、支持 DAC 的0-12.5V 满量程输出。
然而、AVcc 引脚要求了一个6V 至 GND 的绝对最大额定值、而最大运行电压为5.5V。 数据表中的引入也表明 DAC 输出范围为0-5V。
我在这里缺少什么吗? DAC 的最大单极输出范围是多少? 它是0-12.5V 且 AVcc 可以比额定值更大的工作吗? 或者是0-5V 吗? 如果其0-5V、如果外部 Vref 只能在2.4V-2.6V 范围内变化、为什么要包含5的增益?
请说明清楚。 谢谢!