This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:FSYNC 接口的偏移和增益校准

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1219224/ads127l01-offset--and-gain-calibration-for-fsync-interface

器件型号:ADS127L01

您好!

数据表 说明了 可以在 SPI 接口模式下进行偏移和增益校准。

我是否还可以使用 SPI 对其进行配置、然后将 ADC 切换到帧同步接口模式以进行实际采样?

我是在问、因为数据表的第8.4.2章 说、上电后、当在硬件模式引脚上检测到变化时、器件会自动复位(从而会复位校准寄存器?)。

在8.4.2.1接口模式引脚的特定子章节中 、不重复此步骤、但会针对滤波器选择引脚和 OSR 选择引脚重复此步骤。 所以我现在不知道。

在我们的应用中、我们需要通过 FSYNC 从模式并行使用4个此类 ADC (主器件也可以、但我们更喜欢从器件)、但我们还想 尽可能使用内部校准寄存器。

在此提前感谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    遗憾的是、从 SPI 更改为帧同步时、您将获得内部重置、从而将寄存器设置为默认值。  实际上、由于系统中有4个 ADC、因此您还需要通过 SPI 软件复位或硬件复位引脚特别强制执行复位、以确保所有 ADC 都同步。

    不可以、无法通过在 SPI 模式下设置、然后更改为帧同步模式来使用内部校准寄存器。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速回复。

    此致、

    汉斯