请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS127L01 您好!
数据表 说明了 可以在 SPI 接口模式下进行偏移和增益校准。
我是否还可以使用 SPI 对其进行配置、然后将 ADC 切换到帧同步接口模式以进行实际采样?
我是在问、因为数据表的第8.4.2章 说、上电后、当在硬件模式引脚上检测到变化时、器件会自动复位(从而会复位校准寄存器?)。
在8.4.2.1接口模式引脚的特定子章节中 、不重复此步骤、但会针对滤波器选择引脚和 OSR 选择引脚重复此步骤。 所以我现在不知道。
在我们的应用中、我们需要通过 FSYNC 从模式并行使用4个此类 ADC (主器件也可以、但我们更喜欢从器件)、但我们还想 尽可能使用内部校准寄存器。
在此提前感谢、此致、
汉斯