我正在硬件配置模式下使用具有内部基准2.5 (x2)和串行输出的 ADS8528。
全部8个通道都有输入(请参见原理图)
读取输出数据时-似乎对其他通道有随机影响。
具体而言、当通道3 (B0)上存在负电压时、会对通道5 (C0)产生不利影响。
如果 B0具有正电压、C0不受影响。 就像在内部从移动的 ADC (B)数据(与串行并行?)中存在过时数据一样 移出并在 ADC (C)数据中移动。
影响似乎只局限于第一个字节-好像逻辑高位电平无法足够快地放电。
我认为通道5、6、7、8的源阻抗可能是问题、但具有来自信号发生器的注入电压、仍然可以看到问题。