This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:数据输出错误

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1218281/ads8528-data-output-error

器件型号:ADS8528

我正在硬件配置模式下使用具有内部基准2.5 (x2)和串行输出的 ADS8528。

全部8个通道都有输入(请参见原理图)

读取输出数据时-似乎对其他通道有随机影响。

具体而言、当通道3 (B0)上存在负电压时、会对通道5 (C0)产生不利影响。

如果 B0具有正电压、C0不受影响。  就像在内部从移动的 ADC (B)数据(与串行并行?)中存在过时数据一样 移出并在 ADC (C)数据中移动。

影响似乎只局限于第一个字节-好像逻辑高位电平无法足够快地放电。

我认为通道5、6、7、8的源阻抗可能是问题、但具有来自信号发生器的注入电压、仍然可以看到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  很遗憾听到您的 ADS8528有问题!  B0上的数据不应有任何原因影响 C0的数据。  在通过 SDOA 读取输出之前、您是否正在等待 BUSY/INT 信号变为无效?  您能否发送数据传输的一些屏幕快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    添加波形图-我们已尝试128位传输(全部8个通道)和两次64位传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一幅萨莱阿图吗?  您能发布 RAW 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。  正在发布原始文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../analyzer-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    为什么要(显然)连续写入配置寄存器?  我看到的其中一件事是您命令读取 CFG 数据、该数据将反映在 SDO 中。  此外、SDI 与 SDO 上的相位似乎不同。  您是否可以针对极性= 1和相位= 0设置 SPI?  写入配置,然后仅发送0x00000000... 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     

    感谢快速响应–

     

    我们是在硬件配置模式下使用器件–不打算使用软件配置。

    此 SPI 总线上还有我们的处理器与之通信的其他部件-可能是显示的活动。

    现在已了解 FS 为低电平时意外的 MOSI 活动可能会导致 ADS8528的意外配置。

    我们还断开了 MOSI 的连接、作为一项无效测试。  另外、注意到时钟相位、将其改为无影响。

     

    我们已成功在数据输出传输的中间(64位卸载后)插入等待状态延迟。

    最初的时序是在一次访问中随时钟输出所有128位数据。  我认为我们没有超出235kSPS 的限值。

     

    在时钟相位校正、MOSI 断开、64位卸载后出现延迟/NOP 延迟的情况下、数据有效。

    我想我需要了解我们是否违反了完整128位传输尝试的时序。

     

    谢谢

     

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息!  感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    尽管对数据传输格式的调整是有效的-我很好奇您是否能确认128位的连续传输是有效的访问?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想不出为什么你需要插入等待的原因。