我购买了 BOOSTXL-ADS7142-Q1 EVM 板、并按照"BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack 插件模块"用户指南进行 初始设置、如下所示:
1)。 访问 BOOSTXL-ADS7142-Q1 TI 网站并下载 BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件
2)。 我的计算机中安装了 TI Cloud Agent
3) 将 Micro USB 从 PAMB 的数据端口连接到 PC 上的可用 USB 端口
4) 4)当我点击 TI 网站上的"在云端评估"按钮(请参阅随附文件中的屏幕截图1)时、系统会立即弹出"Firmware Update..." Screen (请参阅附加文件中的屏幕截图2)
5) 5)单击屏幕上的"LOAD Fimware"按钮后、PAMB 板上两个亮起的绿色 LED D1和 D5熄灭。 固件似乎已下载
6)经过一段时间后,网站弹出另一个窗口显示"闪存不成功" (参见所附文件中的屏幕截图3),然后显示另一个窗口"连接失败" (参见所附文件中的屏幕截图4)
您能否告诉我我在哪个步骤出现了问题、以及如何 正确安装 BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件初始设置?
谢谢。
吉米
左下角的按钮时、PAMB 板连接到 PC、如红色圆圈区域的左上角所示、如所附文件的屏幕截图1所示。 如何绕过"固件更新..." 窗口中并直接转到应用 GUI? 请告知