This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件初始设置问题

Guru**** 2534570 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1216743/ads7142-q1-boostxl-ads7142-q1-gui-software-initial-setup-issue

器件型号:ADS7142-Q1

我购买了 BOOSTXL-ADS7142-Q1 EVM 板、并按照"BOOSTXL-ADS7142-Q1 BoosterPack 插件模块"用户指南进行 初始设置、如下所示:

1)。  访问 BOOSTXL-ADS7142-Q1 TI 网站并下载 BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件

2)。 我的计算机中安装了 TI Cloud Agent

3) 将 Micro USB 从 PAMB 的数据端口连接到 PC 上的可用 USB 端口

4) 4)当我点击 TI 网站上的"在云端评估"按钮(请参阅随附文件中的屏幕截图1)时、系统会立即弹出"Firmware Update..." Screen (请参阅附加文件中的屏幕截图2)

5) 5)单击屏幕上的"LOAD Fimware"按钮后、PAMB 板上两个亮起的绿色 LED D1和 D5熄灭。 固件似乎已下载

6)经过一段时间后,网站弹出另一个窗口显示"闪存不成功" (参见所附文件中的屏幕截图3),然后显示另一个窗口"连接失败" (参见所附文件中的屏幕截图4)

您能否告诉我我在哪个步骤出现了问题、以及如何 正确安装 BOOSTXL-ADS7142-Q1 GUI 软件初始设置?

谢谢。

吉米


e2e.ti.com/.../TICloudScreenShot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很遗憾听到 PAMB 有问题!  您是否找到此常见问题解答页面:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582

    这是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    PAMB 电路板 USB 驱动程序不是问题、如随附文件的屏幕截图2所示

    问题是弹出的"Firmware Update"(固件更新)窗口。 我无法绕过它、但我必须在启动  BOOSTXL-ADS7142-Q1 TI 网站应用时点击"加载固件"按钮。 实际上、当我按下   左下角的按钮时、PAMB 板连接到 PC、如红色圆圈区域的左上角所示、如所附文件的屏幕截图1所示。 如何绕过"固件更新..." 窗口中并直接转到应用 GUI? 请告知

    谢谢。

    吉米

    e2e.ti.com/.../TICloudScreenShot1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我看看软件人员是否能找到固件未更新的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom 的后续内容。

    是否有可下载的独立软件版本以便下载"固件更新.." 是否可以跳过步骤?

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们认为这可能与 USB 器件固件更新(DFU)驱动程序有关。  在"固件更新"正常运行之前、可能需要更新。  您是否可以尝试我昨天提供的链接并更新引导加载程序代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom--我尝试更新 PAMB USB 驱动程序。 但是、我在下面的中所示的位置中找不到它

      

    您能否给我发送一个 PAMB USB 驱动程序位置的链接、以便我可以在计算机中下载它、然后指向它以安装驱动程序?

    我的计算机操作系统是 Windows 10企业版。

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    下面的链接是常见问题解答中提供的链接:  http://www.ti.com/lit/zip/sbac253 

    你可以抓取你的... Drivers>PAMB 目录的屏幕快照并显示内容吗?  我的这个样子、你的将会有所不同:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom --我下载了 PAMB 驱动程序。 下面是我的计算机上的屏幕截图:

    请告诉我接下来应该做什么、或向我发送安装驱动程序的说明列表。

    谢谢。

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom--我在"Command (命令)"窗口中运行了"run_Pnputil.bat"文件,但失败了,如以下屏幕截图所示:

    请在这里告知我应该怎么做。

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我更熟悉 GUI、所以我将接替 Tom。  很抱歉您遇到问题。  GUI 需要固件更新、以便 EVM 的通信和控制正常工作。  我们怀疑发生的情况是未通过云端正确安装器件固件更新驱动程序(DFU)、这会导致无法下载固件的超时情况。

    根据文件夹内容的屏幕截图、会显示可执行文件的安装没有正确安装。  这可能意味着您没有安装驱动程序文件的管理员权限。  运行该可执行文件后、您应该会看到与 Tom 为驱动程序文件夹内容显示的内容非常相似的内容。  这 也可能是云驱动程序安装的问题。  用于通信的驱动程序是 MS Windows 的本机驱动程序、因此它们将自动安装。  DFU 驱动程序不是原生驱动程序、必须正确安装才能正确完成固件下载。

    因此,如果您可以确保您具有管理权限,请再次尝试安装 exe。  或者、您可以尝试安装 PAMB_USB_Driver_Install_x64-v1.0.msi  驱动程序安装程序包、如文件夹中所示。  安装驱动程序信息文件后、DFU 驱动程序的正确驱动程序是  boot_usb.in

    此时、您可以再次尝试 GUI、以查看固件下载是否正常工作。  如果它没有、那么驱动程序不会与 USB 枚举正确关联。  如果下载仍然不起作用、接下来的步骤将取决于该设备显示为"未知设备"还是其他设备。  由于 DFU 模式时序非常短、因此可能难以判断器件是如何识别的。  在这种情况下、您需要转至设备管理器、然后在查看下拉菜单下选择"显示隐藏设备"。  拍摄一个屏幕快照并发布它、以便我可以帮助确定接下来应该做什么。  希望后面的步骤将是不必要的。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:感谢您的参与

    在"固件更新..."中仍然失败 制造的。 以下是 Window Device Manager 下有关驱动程序(通用批量设备)的屏幕截图

    以下是显示通用批量器件详细信息的屏幕截图:

    我注意到目录中没有*。inf:

    在更新驱动程序或重新安装驱动程序时、如果折页中没有正确的*。inf、将失败。 你怎么看?

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    PAMB 实际上使用了3个驱动器。  一个是 CDC、它是虚拟 COM 端口、第二个是 Bulk、第三个是 DFU。  未显示任何符合我预期的内容。  我确信您没有管理员权限、或者您的 IT 部门(防病毒软件)阻止了安装。  

    恶意软件通常会尝试驻留在程序文件目录下。  在没有特殊权限的情况下、软件通常会被阻止或限制写入这些位置。  也许您可以从您的 IT 部门找人帮助您安装驱动程序。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob --只要我 在弹出窗口中输入公司的 Unknow 软件安装凭证信息,我就拥有安装任何软件的管理权限,如下屏幕截图所示:  

      

    您是否认为昨天提供给我的驱动程序软件包 Tom 是完整的驱动程序包?

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是的、安装程序是完整的软件包。  我从同一链接下载并自行安装以进行验证。  是否尝试了文件夹中显示的.msi 安装程序?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob --我通过单击.msi 文件尝试了.msi 安装程序

    您认为还有其他安装方法吗?

    您是否认为我们可以召开 Web 会议(即 MS 团队会议)以便您可以指导我进行安装?

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几分钟前我再次重新安装.msi 文件、如下面的屏幕截图所示:

    结果与之前相同、失败了。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当您说失败时、您是说.inf 文件不在文件夹中吗?  在我们尝试呼叫之前、您是否可以发布安装中的任何日志信息以供我查看?  实际上应该有2个日志文件:

    • install_log.txt
    • pamb_x64_driver_install.log

    请将您可用的内容发布在此处。  还有一点、您可以在硬盘上搜索 boot_usb.inf?文件  如果文件被复制到我们不希望的地方、就会发生这种情况。

    谢谢。

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    这是 install_log.txt 文件。 我在"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Drivers\PAMB"目录下找不到 pamb_x64_driver_install.log ifle。

    e2e.ti.com/.../install_5F00_log.txt

    boost_usb.inf 现在位于以下屏幕截图中所示的同一目录中:

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    文件隐藏在何处?  我认为总体情况似乎是运行了主要的可执行文件,但在安装程序内部调用了 msi 安装程序,我认为您的防病毒软件不允许执行实际上包含所有 INF 文件的 msi 安装程序。  换言之、可执行文件中不允许有可执行文件。

    我们快到了。  现在、我们回到设备管理器、确保从视图下拉列表中显示隐藏的设备。  我需要查看整个窗口、以便确定哪些内容需要更新驱动程序。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob,下面是"设备管理器"下的屏幕截图  

    我不知道这三个未知的 USB 设备是否就是您之前谈到的三个驱动程序。 如果可以、我可以手动安装/更新这三个驱动程序。 但我不知道对于这三个未知器件、与 CDC、Bulk 和 DFU 器件之间有何关系。

    谢谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    CSC 和批量连接自动。  它们将显示为复合器件、也作为 COM 端口和通用批量器件。  这似乎已经在工作。  导致问题的是 DFU 驱动程序。  DFU 器件通常显示为 Tivaware 器件固件升级。  它可能显示为未知器件、也可能未显示为未知器件。  这就是我需要整个窗口内容而不仅仅是一部分的原因。  如果您在哪里找到了这些文件、也会有所帮助?  您能否提供此完整信息?  您显示的未知设备似乎是错误信息、而不是无法识别的设备。

    您还可以尝试不同的 USB 端口来查看在驱动程序文件被安装时、电路板是否被正确枚举。  此外、当尝试刷写固件时、您应该能够在器件管理器中看到当 PAMB 置于 DFU 模式时发生了哪些更改。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../ComputerDeviceManagerScreenShot.docx

    您好,Bob --请找到随附的完整计算机设备管理器屏幕快照文件。

    我切换到了另一个 USB 端口。 PAMB 首次连接到 PC、然后"固件更新..." 被绕过/成功。 但是、一旦我拔下 USB 电缆、然后将其插回计算机、一切都与之前相同、就无法通过"固件更新..." 过程和"固件更新.." 失败时触发。

    为了节省解决此问题的时间、我们是否可以通过 MS 团队会议将其连接起来、以便我可以共享我的屏幕、您可以指导我解决此问题?

    感谢您的时间和帮助。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我现在看到了在 Tiva 器件固件更新下需要将驱动程序关联的地方。  我将通过电子邮件并使用您在注册 myTI 帐户时提供的电子邮件地址与您联系。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob --非常感谢您的时间和帮助。 问题解决了。 非常感谢。

    吉米