This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:数据表查询

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1215669/dac8551-datasheet-inquiry

器件型号:DAC8551

您好、专家!  

我们在 DAC8551数据表中注意到了一个可能的错误。

图46显示了运算放大器上的50kr 反馈电阻、这将在输出端产生增益2。

数据表上的其他图表(以及文本)未提及任何增益。 那么、没有50kr 电阻器?

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    基准输入阻抗为125kΩ Ω:

    根据这张图、DAC 电阻器串使用该值的一半(62kΩ):

    要使器件输出范围为0至 VREF、这就需要增益为2。  

    图46位于 DAC 内部、我在整个方框图中突出显示了组件。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    谢谢你。  

    如果我从您的回答中重述我的理解、

    图46中描述的运算放大器是显示在功能方框图(第7.2段)中的16位 DAC 块内部。

    在这种情况下、我们不必担心2倍增益、因为它属于芯片内部。

    不过、在这种情况下、数据表令人困惑、因为图46中显示的运算放大器具有 Vout 和 VFB 输出、

    像另一个运算放大器(第7.2段)使读取器认为这些引脚是芯片的输出引脚一样。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    运算放大器不在 DAC 块内部、而是在 DAC8551器件内部。 图46中的 DAC 寄存器、寄存器字符串和运算放大器块都对应着我在上次回复中突出显示的 DAC 寄存器、16位 DAC 和运算放大器块(也是7.2段中的图)的1:1。  

    不过、您是正确的、您不必担心2倍增益、因为它位于芯片内部。 电阻测试仅使用 Vref 范围的一半(0至 Vref/2)、因此运算放大器应用2倍增益、因此器件实际输出使用0至 Vref 的完整输出范围。  

    此致!

    Katlynne Jones