Other Parts Discussed in Thread: DAC8551
您好、专家!
我们在 DAC8551数据表中注意到了一个可能的错误。
图46显示了运算放大器上的50kr 反馈电阻、这将在输出端产生增益2。
数据表上的其他图表(以及文本)未提及任何增益。 那么、没有50kr 电阻器?
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Katlynne:
谢谢你。
如果我从您的回答中重述我的理解、
图46中描述的运算放大器是显示在功能方框图(第7.2段)中的16位 DAC 块内部。
在这种情况下、我们不必担心2倍增益、因为它属于芯片内部。
不过、在这种情况下、数据表令人困惑、因为图46中显示的运算放大器具有 Vout 和 VFB 输出、
就像另一个运算放大器(第7.2段)使读取器认为这些引脚是芯片的输出引脚一样。
此致、
Jonathan
尊敬的 Jonathan:
运算放大器不在 DAC 块内部、而是在 DAC8551器件内部。 图46中的 DAC 寄存器、寄存器字符串和运算放大器块都对应着我在上次回复中突出显示的 DAC 寄存器、16位 DAC 和运算放大器块(也是7.2段中的图)的1:1。
不过、您是正确的、您不必担心2倍增益、因为它位于芯片内部。 电阻测试仅使用 Vref 范围的一半(0至 Vref/2)、因此运算放大器应用2倍增益、因此器件实际输出使用0至 Vref 的完整输出范围。
此致!
Katlynne Jones