This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:未检测到 PHI 控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214882/ads131m08-phi-controller-not-being-detected

器件型号:ADS131M08

大家好、

我的客户遇到与 PHI 有关的问题、请参阅随附的图片-

他已插入 EVM、当他开始运行时、会出现这个问题。 他不能禁用安装防病毒/防火墙、是否有任何变通办法建议? 它似乎被计算机识别,但它抛出错误,当他开始运行它。

有任何权变措施建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    您能否  就以下问题与客户联系?

    1. 已下载 ADS131M08EVM GUI 安装程序 (SBAC258A.ZIP)?
    2. 是否以管理员身份安装?
    3. 安装向导是否安装了任何 NI 驱动程序/软件?
    4. 他们的操作系统是 Win10吗?
    5. 客户能否在他的 PC 上的设备管理器中看到它?  在我的笔记本电脑上、它在"传感器"下显示为"TI、PHI (仅批量)"。
    6. PHI 控制器卡上的 LED (D1、D2和 D5)的状态是什么? 请参阅 M08EVM 用户指南中的图10

    谢谢

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 已下载 ADS131M08EVM GUI 安装程序 (SBAC258A.ZIP)? 可以
    2. 是否以管理员身份安装? 可以
    3. 安装向导是否安装了任何 NI 驱动程序/软件? 可以
    4. 他们的操作系统是 Win10吗? 可以
    5. 客户能否在他的 PC 上的设备管理器中看到它?  在我的笔记本电脑上、它在"传感器"下显示为"TI、PHI (仅批量)"。 否
    6. PHI 控制器卡上的 LED (D1、D2和 D5)的状态是什么? 请参阅 M08EVM 用户指南中的图10。 它如图10所示

    他认为它被防火墙阻止了。 这是此 GUI 的常见问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    防火墙应该不是问题、因为成功安装所需的所有必要文件都包含在下载包中。

    请参阅安装 GUI 后显示 PHI 驱动程序文件夹的屏幕截图、然后尝试以下步骤:

    1. ‘d"riverInstall.exe"文件手动安装此驱动程序。  
    2. 使用 Windows 设备管理器驱动程序安装程序手动安装.inf 和.cat 文件。  

    此外、 请 断开 PHI 并重新连接、以尝试在 Windows 设备管理器中查找任何"未知"设备(仅在连接 PHI 时)。 请 参阅此 [FAQ]如何解决 PAMB EVM 连接和/或驱动程序安装问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛 、了解有关如何手动安装 PAMB 驱动程序(PHI 驱动程序除外)的分步说明 步骤8中的 INF 文件路径应为"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS131M08 EVM\PHI Driver\TI_USB_PHI.inf” 而不是该常见问题解答中所示的路径。

    最后、 请尝试另一台 PC 以查看将会发生什么情况。  

    此致、

    戴尔