This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE539A4EVM:GUI 无法识别 EVM

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1214613/afe539a4evm-gui-does-not-recognize-the-evm

器件型号:AFE539A4EVM
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我曾尝试使用 EVM、但 GUI 无法识别该 EVM。

启动 GUI 并将 EVM 与 USB 连接后、出现以下按摩。

也就是说、"控制器不响应"...

可能我误认为某个跳线设置、但我不理解。

我已将跳线设置为 EVM 手册中的表2-1和2-2 (第7页)、将 J13/pin7连接到 VDD、将 J13/pin9连接到 GND。

你会不会就这种情况给我任何建议?

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takumi-San:

    您是否使用 UniFlash 工具更新了 Launchpad 的固件? 确保在没有连接 BOSTXL-DAC-PORT 的情况下执行此操作。   在这一步中、还要确保 USB 被插入到调试侧。  该工具可能会自动检测您的器件、但如果没有、则选择 EK-TM4C1294XL:

    然后、您可以将 固件升级到 与 GUI 兼容的版本。 成功之后、请配置跳线、并在启动 GUI 时将 USB 移回 U7。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    非常感谢您的回复!

    我看到了、我将再次检查该过程并尝试设置 EVM。

    此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takumi-San:

    好的、如果仍有问题请回复。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    经过多次尝试设置,结果,我可以成功设置.

    失败的根本原因是"COM 端口选择"。

    在本例中、"COM7/9600baud "正常、COM3和 COM6为 NG...

    很抱歉打扰您,但您的支持非常有帮助。

    谢谢、此致、

    Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takumi-San:

    很高兴听到这个消息。 感谢您的更新。  

    此致!

    Katlynne Jones