请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8234 为该器件推荐的超库封装会导致角处出现大量焊料流失以及芯片连接的助焊剂覆盖范围、从而使 AOI 在免清洗流程中更加困难。
片下散热器的封装尺寸与数据表中给出的尺寸不同。 特别是、有更多的通孔/直通焊盘、它们未进行遮盖、整个焊盘为铜、允许焊料轻松地向下流动到孔中并进行除气。
是否提供了符合数据表规格的封装?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Karen:
它已更新。 由于某种原因、我在 DAC8234产品页面上看不到该链接、但我找到了直接链接:
https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=DAC8234&package=RHA&pin=40&sid=216599748&c=1
此致!
Katlynne Jones