This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101S101:采用 SOT-23 (6)(DDC0006A)封装的 DAC101S101引脚1方向

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC101S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1213046/dac101s101-dac101s101-in-package-sot-23-6-ddc0006a-pin-1-orientation

器件型号:DAC101S101

您好!

在  采用 SOT-23 (6)封装的 DAC101S101中(DDC0006A)无法清除元件的引脚1、 实际元件似乎与元件上显示的元件不同、请参阅以下"打印"屏幕。 在实数成分中,在标记代码下有白色的线,也是垂直的,在右侧(标记代码结束后)。 我假设标记代码之前的点是 Pin 1、但该点不在组件的角落、更接近组件的混合体。

请建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loenid:

    我的理解是、点是引脚1。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    谢谢、通常就像您的 DWG 一样、它位于零部件角落中、 但在这种情况下,在真实的部分(请看图片),点更接近部分的介入,而不是 Pin - 1组件角,因此对于 SMT 中的 ICT 机器将很难 识别它,点属于那一侧。

    标记方向是否始终采用这种方式并且不能在其他批次中以180度旋转?

    请建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    该指示灯始终亮起、位于具有引脚1的器件一侧。  当它靠近中心时、它是中心的左侧。  由于该封装是双排封装、因此实际上只需要识别具有引脚1的器件的一侧、因为器件可能只有180度错误。

    谢谢、Paul