请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC101S101 您好!
在 采用 SOT-23 (6)封装的 DAC101S101中(DDC0006A)无法清除元件的引脚1、 实际元件似乎与元件上显示的元件不同、请参阅以下"打印"屏幕。 在实数成分中,在标记代码下有白色的线,也是垂直的,在右侧(标记代码结束后)。 我假设标记代码之前的点是 Pin 1、但该点不在组件的角落、更接近组件的混合体。
请建议
谢谢你