This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:可以使 JMODE2正常工作、但当我们更改 L = 1和 JMODE13时、JMODE2无法正常工作

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1205409/adc12dj3200evm-able-to-make-jmode2-work-but-jmode2-when-we-change-l-1-and-jmode13-are-not-working

器件型号:ADC12DJ3200EVM

我们正在尝试在 Polarfire FPGA Xcvr RX 和 ADC12DJ3200EVM 之间建立连接。

DUT (FPGA)配置:  FPGA XCVR 配置为5000Mbps、预期 CDR 参考时钟为125MHz、JESD RX 软 IP 根据 ADC12DJxx00 UG 中提到的 JMODE 设置进行配置。

ADC 配置:

    JMODE2: 提供用于 JMODE2的配置(其余选项卡保留原样、以提供默认配置)

  •             
  •             
  • 板载 Fclk 选择(Fclk)= 1250MHz、DCLK 分频器= 10 -> ADC 的输出时钟= 125MHz  
  • 对于 JMODE2、我们将观察预期行为(对于 LMFS = 4485)。
  • 注意:同样、当我们配置 L = 1时、我们没有看到预期的行为、而不是 L = 4。 是否有方法可以在 JMODE2 (对于 LMFS = 1485)中以单通道模式使用 ADC

JMODE13. :  

  •            
  •            

  • 对于 JMODE13、我们无法使链接正常工作。

如果我们在此遗漏了任何内容、敬请告知。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JMODE2为8通道模式、这意味着 ADC A 的数据在 DA0-DA3上发送、ADC B 的数据在 DB0-DB3上发送。 从技术上讲、您可以查看 JMODE2中的1个通道、但您不会从单个通道上的单个 ADC 获得所有数据。  

    您可以使用双通道模式 JMODE13、并关闭通道 B ADC、而且您将只有单通道上的数据。 这里是相关设置

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    感谢您的回复。  

    对于 JMODE13、我无法禁用 ADC B。在 GUI 中、无法访问该字段、您能否提供有关如何 禁用通道 B 的信息?

    谢谢。

    -贾斯万特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    我们能够通过寄存器写入关闭 ADC 的通道 B。 但即使使用此设置、我们也会看到 SERDES RX PLL 已锁定、但 JESD 链路未建立。 提供我们提供的配置和 JESD 链路的状态(注意:ADC 处于 JMODE13中)

    提供用于禁用 ADC B 通道的配置:

    RL PLL 锁定和 JESD 链接状态:

    如果我们在此遗漏了任何内容、敬请告知

    谢谢。

    贾斯万特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jaswanth,

    首先将 ADC 编程到 JMODE13、然后按照步骤将通道 B 断电  

    以下是使用 GUI 禁用通道 B 的步骤。  

    1.转到"JESD204B"选项卡并取消选中"JESD Block Enable"

    转到"Control"选项卡、取消选中"Enable Calibration Block 并选中 PD_BCH

    启用校准块  

    返回到"JESD204B"选项卡并启用 JESD 块启用

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj:

    非常感谢详细的解释,我现在能够继续我的工作。

    贾斯万特