This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:输入电流限制

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1211680/ads125h02-input-current-limit

器件型号:ADS125H02

团队、  

我的  1k1Ω 意外地通过一个0 Ω 电阻器将8V 连接到 ADS125H02的基准 REFP0输入。  

数据表中的表7.1绝对最大额定值表明、器件的输入和输出引脚被二极管钳位到内部电源、从而在模拟电压超过 某个阈值时将输入电流限制为10mA。  

‘"10mA-rule"也适用于 REFP0输入、并且 ADC 在客户意外情况下不会损坏是正确的吗?  

该应用的 AVDD=5V、HV_Add=13V 和 HV_AVSS=-3V。  

感谢并期待您的回复。  

此致、  

Obinna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    在绝对最大额定值表中可以看到、内部 ESD 结构相同、二极管连接到 AVDD、REFP 输入的10mA 电流限制也相同。 对于事故情况、流入 REFP0的电流计算公式为: (8V-5V)/1k Ω= 3mA、仍在-10mA~10mA 范围内、因此 ADC 在这种情况下应该是安全的。 1k Ω 的串联电阻对于限制故障条件下的电流非常有帮助。  

    此致、

    戴尔