请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS125H02 团队、
我的 1k1Ω 意外地通过一个0 Ω 电阻器将8V 连接到 ADS125H02的基准 REFP0输入。
数据表中的表7.1绝对最大额定值表明、器件的输入和输出引脚被二极管钳位到内部电源、从而在模拟电压超过 某个阈值时将输入电流限制为10mA。

‘"10mA-rule"也适用于 REFP0输入、并且 ADC 在客户意外情况下不会损坏是正确的吗?
该应用的 AVDD=5V、HV_Add=13V 和 HV_AVSS=-3V。
感谢并期待您的回复。
此致、
Obinna。