主题中讨论的其他器件:ADS1298
您好!
我们正在开发一种集成了 ADS1298等功能的可穿戴医疗设备。
我们已经购买了 ADS1298ECG-FE 开发板、但对提供的文档有疑问:
第一个问题 :测试
您可以从用户手册中获取的第一张图像中看到、与在软件上进行测试获得的结果相比、我们的引线3和 aVR 是相反的、这是怎么回事?
第二个问题: 导出的导联计算
我们尝试进行测量并保存八个输出通道、然后继续计算推导结果、如文档中下表的公式所示:
对于导联3和 aVR 导联、结果与软件中的结果相同、而对于 AVL 和 aVF 导联、我们可以看到波形相同、但量程不同
LEAD3:
AVR:
aVL:(不同结果)
aVF:(结果不同)