This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:在何处测量从 SDO 三态到驱动状态的 t (OZD)

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209840/amc7834-where-to-measure-t-ozd-for-sdo-tri-state-to-driven-state

器件型号:AMC7834

您好、

我想知道 t (OZD)的测量点是什么吗? 我想是时候测量 CS 信号下降沿与 SDO 信号从三态转换为驱动之间的延迟了。  

不过、从 DS 中的时序图可以看出、它来自 SCLK 的下降沿。 您能解释一下吗?  

  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    AMC7834仅在 SDO 引脚随时钟移出数据时才主动驱动该引脚。  该器件具有16位地址和8位数据 SPI 帧。  在读取命令期间、器件仅在传输到主器件的8位期间主动驱动 SDO 引脚。  该引脚处于高阻态、直到出现对应于位8的下降沿时钟。  此时、器件将从高阻态转换为驱动态。

    您可以通过将一个上拉电阻器连接到 SDO 并读回一个寄存器来测试此情况、在该寄存器中、您知道数据字节中的第一位将为零。  然后只需测量从最后一个地址位的下降沿到 SDO 线路从高电平转换为低电平时的时间。