请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1260 在阅读 ADS1260有关基准配置的数据表中:
对 REF 寄存器的 RMUXP[1]和 RMUXN[1]:0位进行编程、以选择正基准和负基准
和 V OL 电压。 正基准选项包括内部正极、AIN0、AIN2或 AVDD。 负极
基准输入可供选择的有内部负极、AIN1、AIN3或 AVSS。
在每个标题中、看起来您都可以选择"Internal Reference"、"External Reference"或 AVDD-AVSS"。
但在图53中、您似乎可以自由选择 Vrefp 和 Vrefn。
我的问题是、是否可以将 AIN0用作 Vrefp、将 AVSS 用作 Vrefn? 我的输入是 AIN1-AIN2和 AIN3-AIN4