This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260的基准配置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1209311/ads1260-reference-configuration-for-ads1260

器件型号:ADS1260

在阅读 ADS1260有关基准配置的数据表中:

对 REF 寄存器的 RMUXP[1]和 RMUXN[1]:0位进行编程、以选择正基准和负基准
和 V OL 电压。 正基准选项包括内部正极、AIN0、AIN2或 AVDD。 负极
基准输入可供选择的有内部负极、AIN1、AIN3或 AVSS。

在每个标题中、看起来您都可以选择"Internal Reference"、"External Reference"或 AVDD-AVSS"。

但在图53中、您似乎可以自由选择 Vrefp 和 Vrefn。

我的问题是、是否可以将 AIN0用作 Vrefp、将 AVSS 用作 Vrefn? 我的输入是 AIN1-AIN2和 AIN3-AIN4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan Hedlund:

    建议的操作是将数据表中所述的输入对用于外部基准。 这是预期行为、ADC 裸片上的实际布线反映了这一意图。

    然而、它可以选择不同的组合、例如 AIN0和 AVSS。 我在 EVM 上进行了此测试、使用内部 VREF 时得到的结果与使用 AIN0和 AVSS 之间的偏置电阻器时得到的结果相同。

    -Bryan