This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7311:最大输出电流

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207564/dac7311-max-output-current

器件型号:DAC7311

您好、TI 团队:

我在我的设计中使用了 DAC7311、DAC 输出会提供一个100µF μ F 电容器和一个可变负载。

我的问题是、向 DAC 输出施加大负载时、其输出电流会发生什么情况-输出电流会受到短路电流的限制? 或者、它可能会超过短路电流并降低输出电压?

此致、

Avihay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    在为电容器充电时、输出将处于短路状态。  输出可能严重抑制、不会持续振荡、但可能出现振铃。  我建议您插入一些串联隔离电阻器以帮助提高稳定性和振铃(并帮助限制电流)。  大于10欧姆的值将是很好的选择。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    感谢您的回复。

    我想 具体了解安全工作区和条件。 我们可以将 DAC 输出短路吗? 它是否在部件的安全工作区内? 是影响寿命还是 MTBF?

    再次感谢、

    Avihay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihay、

    仅当   超出最高温度时、在短路电流下运行才会损坏器件、从而影响使用寿命。

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回答。