This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02-Q1:精度和说明书确认

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1207559/ads131m02-q1-accuracy-and-instruction-confirmation

器件型号:ADS131M02-Q1

您好、Expert,

感谢您的热情帮助!

下面是我提出的一些问题。

1.我用 CS 计算表的 Excel 来计算一些参数。 分辨率(mA)=0.1/b3*1000. 似乎分辨率只是与分流电阻器有关系。 在我看来、分辨率确实与 ADC 位有一些关系。

2. 您可以提供一些有关 ADS131M02-Q1的时钟输入的建议吗? 我们是否需要另一个外部时钟? 或 MCU 的输出足以满足我们的应用需求?

期待您的回复!

此致

伊梅尔达

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    Unknown 说:
    1. 我使用 CS 计算表中的 Excel 来计算一些参数。 分辨率(mA)=0.1/b3*1000. 似乎分辨率只是与分流电阻器有关系。 从我的角度来看,分辨率确实与 ADC 的位有一定的关系。

    简而言之、在进行校准之后、与 ADC 相比、分流电阻器应该是主要的误差源。  

    话虽如此、热噪声会限制 ADC 的有效分辨率。 将 RMS 噪声代入下面的公式、即可获得由 OSR (或数据速率)和增益确定的有效分辨率列。

    查看此 TI 设计以了解此器件系列的误差类型: TI 设计-使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-010037  

    Unknown 说:
    2.  您能不能就 ADS131M02-Q1的时钟输入提供一些建议? 我们是否需要另一个外部时钟? 或者 MCU 的输出足以满足我们的应用需求?

    实际上、时钟的唯一问题是确保它处于数据表中指定的范围内、并且调整频率会影响数据速率:  

    然后,确认抖动可以您的测量,下面是一个常见问题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890938/faq-the-relationship-between-snr-and-adc-clock-jitter . 我发现大多数 MCU 可以实现非常好的性能、因此没有真正的问题。 它甚至是最佳配置、因为 SCLK 和 f_CLKIN 源自同一个源。  

    如果您需要备份、我们可以在 EVM 上使用晶体。如果 MCU 由于某种原因存在限制、我们可以使用该晶体获得数据表性能: https://www.ti.com/tool/ADS131M04EVM 

    此致!

    -Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    谢谢你的答复。

    您能帮助我确认以下当前计算是否正确吗?  

    假定条件:增益= 8、分流= 100uΩ Ω、OSR = 16384、  

    FSR =±150mV (根据表8-1。 满量程)  

    Imax = U_FSR / R_shunt =±1500A --> 可检测到最大电流。

    根据表7-2、动态范围(有效分辨率)  

    有效分辨率= 2 ^ 18.3

    Umin =  U_FSR / 有效分辨率=±150mV /(2 ^ 18.3)=±0.465uV

    Imin = Umin / R_shunt =±4.54mA -->可检测到最小电流。

    期待您的回复!

    此致

    沈