This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:直流导联脱落会向患者添加电荷、从而导致 ADS 饱和

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201177/ads1299-dc-lead-off-is-adding-a-charge-to-patient-which-results-in-saturation-of-the-ads

器件型号:ADS1299

我们在测试期间观察到、使用直流导联脱落@ 24nA (16kHz 采样@增益4x)时、患者(猪排)在使用表面积很小(5mm 外露尖端)的皮肤下电极充电。 会发生充电、并最终斜升至使 ADS 饱和的值。 这有时可能需要长达30分钟。 禁用导联脱落电源可以消除该问题。

您以前是否见过此问题? 当使用6nA 电流源时、甚至会发生这种情况。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来有趣的实验和测试,我还没有听说和看到这。

    -------------------------------------------------------

    请参考 图36。 直流导联脱落激励选项、您使用的是 b 或 c、对吗?  而不是 a)外部电阻器。

    你认为除了猪排之外、沿途还有大电容吗?

    ------------------

    您所说的"充电发生并最终斜升至使 ADS 饱和的值、这是什么意思。  "?

    是否使用 偏置输出?

    您是否说充电/斜坡需要30分钟、而不是在短时间内达到阈值?

    ------------------

    " 使用皮肤下电极时正在为患者充电(猪排) "

    您能再解释一下吗? 例如、您是否三明治了某些层的组织(多厚/多厚?) 来完成?  

    用于传感 EEG 和导联脱落检测的两个电极是否彼此非常接近?

    它类似于电容器吗?

    "5mm 外露尖端"

    直流电压下的电阻可能是多少? 它是否会像金属板一样工作?

    -------------------------------------------------------

    您是否使用 EEG 或 ECG 模拟器尝试相同的测试? 例如、有无特殊电极? 同样的现象是否 会发生?

    ------------------

    请问您使用的是哪种电压?

    用于传感 EEG 和导联脱落检测的两个电极是否彼此非常接近?

    -------------------------------------------------------

    如果上述信息不能公开披露、请告知我、我可以通过电子邮件与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们使用直流导联脱落激励选项 b。我们也没有任何大电容。 此外、仅将电极移至另一个 ADS1299便会出现同样的问题。 它似乎猪排被充电到一个电势饱和的安培。

    我们不使用直流偏置输出。 我所说的"充电"是指 ADS1299读取的电压最终达到饱和。

    我们正在使用的皮下针是刚配对的针、+和-之间的间隔约为5mm。 针的长度约为12.5mm、但只有5mm 的长度未屏蔽。 我不相信他们的行为就像一个盘子。 针刚插入一个约1英寸厚的猪排。

    我尚未尝试使用 EEG 或 ECG 模拟器。

    我们使用顺序模式。

    如果您想了解更多详细信息、我可以通过电子邮件链提供这些信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过不同尺寸的电极?

    您能否 尝试输出直流偏置以了解它是否有帮助、并尝试使用 EEG 或 ECG 仿真器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试过各种电极、当针上金属暴露较少的电极出现时、电极出现的速度似乎更快。  

    对于直流偏置输出、您是否要求我打开偏置缓冲器电源? 我们目前已将其配置为关闭、并且我们将输出连接到患者接地、偏置 REF 悬空、而 BIAS IN 连接到 GND。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在不使用 BIASOUT 的情况下先尝试,但使用 ECG 或 EEG 模拟器进行测试,看看是否存在这种现象?

    2.尝试数据表9.3.2.4.5中建议的 BIASOUT (直流偏置电路)。

    -------------------------------------------------------

    我可以询问您是否拥有/使用 ADS1299评估套件/评估板(EVM)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 ECG 或 EEG 模拟器。 我还应指出、偏置输出好像连接到患者身体(作为接地)和 ADS1299的内部 GND。 我不确定偏置输出会起作用。 这会是个问题吗?

    我们还具有 EVM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在不使用 BIASOUT 的情况下先尝试,但使用 ECG 或 EEG 模拟器进行测试,看看是否存在这种现象?

    2.尝试数据表9.3.2.4.5中建议的 BIASOUT (直流偏置电路)。

    客户可以在 更换电路板之前使用 EVM 进行评估和测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为我们一直通过电子邮件进行沟通。

    谢谢