我们在测试期间观察到、使用直流导联脱落@ 24nA (16kHz 采样@增益4x)时、患者(猪排)在使用表面积很小(5mm 外露尖端)的皮肤下电极充电。 会发生充电、并最终斜升至使 ADS 饱和的值。 这有时可能需要长达30分钟。 禁用导联脱落电源可以消除该问题。
您以前是否见过此问题? 当使用6nA 电流源时、甚至会发生这种情况。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这听起来有趣的实验和测试,我还没有听说和看到这。
-------------------------------------------------------
请参考 图36。 直流导联脱落激励选项、您使用的是 b 或 c、对吗? 而不是 a)外部电阻器。
你认为除了猪排之外、沿途还有大电容吗?
------------------
您所说的"充电发生并最终斜升至使 ADS 饱和的值、这是什么意思。 "?
是否使用 偏置输出?
您是否说充电/斜坡需要30分钟、而不是在短时间内达到阈值?
------------------
" 使用皮肤下电极时正在为患者充电(猪排) "
您能再解释一下吗? 例如、您是否三明治了某些层的组织(多厚/多厚?) 来完成?
用于传感 EEG 和导联脱落检测的两个电极是否彼此非常接近?
它类似于电容器吗?
"5mm 外露尖端"
直流电压下的电阻可能是多少? 它是否会像金属板一样工作?
-------------------------------------------------------
您是否使用 EEG 或 ECG 模拟器尝试相同的测试? 例如、有无特殊电极? 同样的现象是否 会发生?
------------------
请问您使用的是哪种电压?
用于传感 EEG 和导联脱落检测的两个电极是否彼此非常接近?
-------------------------------------------------------
如果上述信息不能公开披露、请告知我、我可以通过电子邮件与您联系。
谢谢。
您好!
我们使用直流导联脱落激励选项 b。我们也没有任何大电容。 此外、仅将电极移至另一个 ADS1299便会出现同样的问题。 它似乎猪排被充电到一个电势饱和的安培。
我们不使用直流偏置输出。 我所说的"充电"是指 ADS1299读取的电压最终达到饱和。
我们正在使用的皮下针是刚配对的针、+和-之间的间隔约为5mm。 针的长度约为12.5mm、但只有5mm 的长度未屏蔽。 我不相信他们的行为就像一个盘子。 针刚插入一个约1英寸厚的猪排。
我尚未尝试使用 EEG 或 ECG 模拟器。
我们使用顺序模式。
如果您想了解更多详细信息、我可以通过电子邮件链提供这些信息。
谢谢!
您好!
1.在不使用 BIASOUT 的情况下先尝试,但使用 ECG 或 EEG 模拟器进行测试,看看是否存在这种现象?
2.尝试数据表9.3.2.4.5中建议的 BIASOUT (直流偏置电路)。
-------------------------------------------------------
我可以询问您是否拥有/使用 ADS1299评估套件/评估板(EVM)?
谢谢