Other Parts Discussed in Thread: AMC7836
您好! 我们是正在进行一个涉及发送和读取模拟数据的硕士论文项目的学生。 我们一直在寻找具有以下要求的组合 DAC/ADC 模块:
16通道模拟输出
6通道模拟输入
分辨率:12位、最好是16位或更多
采样速率:1kHz 或更高
输入电压容差: 0-3.3V 或更高
USB 和串行 UART 接口
具有 UI (用户界面)
可以输出数据记录(.mat 文件)
迄今为止、我们拥有的最佳器件选项是 AMC7836、该器件满足除 UART 接口之外的所有要求。 我们需要它能够读取仅与 UART 通信的另一个器件的模拟信号。 您是否有任何转换器/适配器可以读取 UART 并将其转换为 AMC7836可以读取的 SPI? 或者、您是否有其他可满足我们所有要求的器件?