This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:UART 到 SPI 转换器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1206832/amc7836-uart-to-spi-converter

器件型号:AMC7836

您好、专家!
你好! 我是代表客户发布此帖子。  

您好! 我们是正在进行一个涉及发送和读取模拟数据的硕士论文项目的学生。 我们一直在寻找具有以下要求的组合 DAC/ADC 模块:

16通道模拟输出  
6通道模拟输入
分辨率:12位、最好是16位或更多
采样速率:1kHz 或更高
输入电压容差: 0-3.3V 或更高
USB 和串行 UART 接口
具有 UI (用户界面)
可以输出数据记录(.mat 文件)

迄今为止、我们拥有的最佳器件选项是 AMC7836、该器件满足除 UART 接口之外的所有要求。 我们需要它能够读取仅与 UART 通信的另一个器件的模拟信号。 您是否有任何转换器/适配器可以读取 UART 并将其转换为 AMC7836可以读取的 SPI? 或者、您是否有其他可满足我们所有要求的器件?

此致、
Jonathan
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我们没有任何使用 UART 作为其本机接口的 DAC。  另外、听起来您需要将 DAC 用作 UART 控制器/主器件、而您的模拟开关用作目标/从器件。  我认为、在这里拥有低成本 MCU 会更合适。

    https://www.ti.com/lit/slaa796

    市场上有一些 UART 到 SPI 转换器器件、但他们仍需要其中一个器件作为主设备。

    除此之外、AMC7836器件非常适合您、但我想您需要的器件具有用于图形生成的集成软件套件、而我们没有集成软件套件。  这需要在外部实现。

    谢谢。

    保罗