This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:在将 AFE5809替换为 AFE5808A 后 DIDN't 有效

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1204506/afe5808a-didn-t-worked-after-replacing-afe5809-with-afe5808a

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5808AFE5809

大家好、

您能帮助我们解决客户的这一问题吗?

我们以前使用过 AFE5809、没有问题。  但在2022年12月、DigiKey 不提供 AFE5809。  我们选择了 AFE5808A 作为替代产品、并使用一些跳线进行其设置。  但遗憾的是、它不起作用。  因此、我们需要您的帮助来解决二者之间的区别。  顺便说一下、AFE5808的所有针对 AFE5808的功能都应该足以供我们使用(不使用解调器)。   附上了电路图。   

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    感谢您分享这个担忧。 我将查看原理图、并在星期一之前回复给您。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我们希望更新客户的查询。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    请参阅我对使用 AFE5808A 代替 AFE5809的评论。

    • 在 AFE5808A 与 AFE5809中、AFE5808A 中没有 SPI_DIG_EN 引脚、并且默认情况下禁用了 DEMOD 、但在 AFE5809中默认情况下将其启用。 DEMOD 使能逻辑是 反转 。 - 如果客户使用的设置与 AFE5809相同、则请确保对与 en_DEMOD 0x16[0]相对应的位进行 相应处理。  

    • 在 AFE5808A 中、DVDD_LDO1、DVDD_LDO2、LDO_EN、LDO_SETV、SPI_DIG_EN、 TX_SYNC_IN 引脚是 DNC、在 AFE5809中使用相同的引脚。  - 已经在原理图中处理。

    希望通过改变 DEMOD 的设置、可以解决客户系统的问题。

    谢谢。此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    据我们的客户说、这可以解决该问题。  

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    很高兴知道问题已解决。

    谢谢。此致、

    Abhishek