This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332EVM:对 TI 提供的以前解决方案的建议

Guru**** 2523180 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TX7332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1201951/tx7332evm-suggestion-for-previous-solution-provided-by-ti

器件型号:TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332

您好、E2E 专家!

你好。

作为之前 E2E 咨询的延续、我们关注以下问题: TX7332EVM:需要紧急建议-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

(1)如何从外部触发 tx7332板进行数据采集过程、tx7332脉冲发生器板中是否有用于外部触发的引脚?tx7332的哪个引脚必须发送触发脉冲、触发脉冲反过来使 TX-Rx 开关脉动来接收信号?

(2)在硬件设置期间、默认情况下、它在 tx7332evm 的 TX 引脚上生成一个两周期脉冲信号。 如何生成一个而不是两个脉冲。

您的答案:

要生成单个周期、您需要保持重复计数= 0。

 目前、该器件的运行频率为200MHz 的 BF_CLK。 写入 CLK_DIV = 5可减少频率。 这会将时钟频率降至200/32 = 6.25MHz (160ns)。 可能的最大转换数量为16、由此得出每个电平最多8个转换。 该周期可以设置为最多30个、这样每个周期可以有32个时钟。 在这种情况下,我们可以得到的最大电平持续时间为32*8*160ns=40960ns。 此频率约为12kHz。

***然而,我得到的单周期脉冲信号 TR_BF_SYNC 引脚和脉冲发生器输出很好,但它 在 kHz 范围内,这对我没有帮助。 介于100-300Hz 之间。 实际上我正在尝试使 TR_BF_SYNC 信号处于100Hz-300Hz 之间、我想将其用作 硬件器件的触发信号。 此外、TX_OUT 引脚上的脉冲发生器输出信号应该在该范围内、但它是一个高压信号

***在你的第二条建议中,你告诉了我 频率  低于您需要的值  

移除 R19和 R20电阻器。

-连接 R17和 R23电阻。

  在 J3处馈送时钟

使用上述方法、您应该能够获得低频输出。如果您馈入10MHz 的时钟并使用最大 CLK_DIV 因子5。

***我 根据我们的建议移除并进行连接,并 在 J3上施加1MHz 的2V 峰峰值时钟信号外部时钟信号,但在 TR_BF_SYNC 引脚以及脉冲发生器输出上未获得任何脉冲信号,从而得到有噪声的输出。 这里再次显示了问题、我提供了一个2V 的峰-峰值时钟信号、但在 R23寄存器中、我仅获得100mV 的振幅、发生了信号损失。 同样、您已将设置时钟分频因子设置为5、因为我正在从外部提供时钟信号、并且已通过移除 R19和 R20将晶体振荡器与电路断开、这如何通过 tx7332 GUI 进行设置、它是否起作用?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    我将在端口 J3提供一个峰值为2V 的1MHz 直流时钟、但由于我将提供一个直流时钟信号、因此会被电容器(C63)阻止、因此 SYNC 引脚和脉冲发生器输出引脚上没有输出。 我需要在端口 J3提供直流时钟信号还是交流信号。 现在我在电阻器 R23处得到1V 峰峰值信号、这是由于两个50欧姆寄存器、但之后没有信号进入输出端。 我需要100-300Hz 之间的 TR_BF_SYNC 信号、脉冲发生器会输出相同或更大频率范围(100-300Hz)的高压信号。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须馈入0直流信号。 您是否可以尝试增加馈送到3Vpp (R23处)的信号的振幅? 您能否探测能够在 U5缓冲器的引脚2和3处获得的信号? 这些信号是否完全差分?  

    此致

    Savyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savyan、

    你好。

    现在、我将得到相同输入的输出信号、这是我以前尝试过的信号。 获得的5Hz 左右的信号。 我需要把它调到100Hz-300Hz。 我不是通过 GUI 提供任何命令。 我是通过硬件控制的。 但是在1MHz (2V、p-p)时、同步信号和脉冲发生器输出之间有很多延迟。 随着频率延迟增加、信号噪声会降低。 我想知道电路板现在是否会通过 GUI 工作、因为我们已经断开了晶体振荡器的连接。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SYNC 到输出的延迟取决于在存储器中为通道延迟编程的值。 如果将"N"编程为通道延迟、则延迟预计为"N"个时钟的数量级。 因此、更改时钟频率时、延迟预计也会发生变化。 还有其他延迟分量、这些分量取决于时钟频率。 至于通过 GUI 控制器件、无论时钟来自外部世界还是晶体、仍然可以对其进行控制。

    此致

    Savyan