Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TX7332EVM
主题中讨论的其他器件:TX7332、
您好、E2E 专家!
你好。
作为之前 E2E 咨询的延续、我们关注以下问题: TX7332EVM:需要紧急建议-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
(1)如何从外部触发 tx7332板进行数据采集过程、tx7332脉冲发生器板中是否有用于外部触发的引脚?tx7332的哪个引脚必须发送触发脉冲、触发脉冲反过来使 TX-Rx 开关脉动来接收信号?
(2)在硬件设置期间、默认情况下、它在 tx7332evm 的 TX 引脚上生成一个两周期脉冲信号。 如何生成一个而不是两个脉冲。
您的答案:
要生成单个周期、您需要保持重复计数= 0。
目前、该器件的运行频率为200MHz 的 BF_CLK。 写入 CLK_DIV = 5可减少频率。 这会将时钟频率降至200/32 = 6.25MHz (160ns)。 可能的最大转换数量为16、由此得出每个电平最多8个转换。 该周期可以设置为最多30个、这样每个周期可以有32个时钟。 在这种情况下,我们可以得到的最大电平持续时间为32*8*160ns=40960ns。 此频率约为12kHz。
***然而,我得到的单周期脉冲信号 TR_BF_SYNC 引脚和脉冲发生器输出很好,但它 在 kHz 范围内,这对我没有帮助。 介于100-300Hz 之间。 实际上我正在尝试使 TR_BF_SYNC 信号处于100Hz-300Hz 之间、我想将其用作 硬件器件的触发信号。 此外、TX_OUT 引脚上的脉冲发生器输出信号应该在该范围内、但它是一个高压信号
***在你的第二条建议中,你告诉了我 频率 低于您需要的值
移除 R19和 R20电阻器。
-连接 R17和 R23电阻。
在 J3处馈送时钟
使用上述方法、您应该能够获得低频输出。如果您馈入10MHz 的时钟并使用最大 CLK_DIV 因子5。
***我 根据我们的建议移除并进行连接,并 在 J3上施加1MHz 的2V 峰峰值时钟信号外部时钟信号,但在 TR_BF_SYNC 引脚以及脉冲发生器输出上未获得任何脉冲信号,从而得到有噪声的输出。 这里再次显示了问题、我提供了一个2V 的峰-峰值时钟信号、但在 R23寄存器中、我仅获得100mV 的振幅、发生了信号损失。 同样、您已将设置时钟分频因子设置为5、因为我正在从外部提供时钟信号、并且已通过移除 R19和 R20将晶体振荡器与电路断开、这如何通过 tx7332 GUI 进行设置、它是否起作用?
此致、
CSC