This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:直流/交流导联脱落检测与#39之间的区别是什么?

Guru**** 2805105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1198693/ads1298r-what-s-the-difference-between-the-dc-ac-leadoff-detection

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

您好!

  ADS1298R 数据表告诉我可以选择直流/交流导联脱落检测。

  而直流检测有 a)上拉/下拉电阻 b)电流源方法。

  电流源通过 ILEAD_OFF 寄存器来设置电流幅度。

  我的问题是、选择导联方法时、我应该关注什么?

  我认为输入阻抗尽可能大、对吧? 电流源是最佳选择、对吧? 如果是、我应该将哪个值设置为 ILEAD_OFF?

  谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "  我的问题是、当我选择导联方法时、我应该关注什么?"

    评论:这可能是非常广泛和一般性的问题,取决于任何时候的需要。

    请查看数据表  9.3.1.7.4导联脱落检测-

    以下是根据您的应用和产品需求可考虑的一些概念和示例-

    在上拉/下拉电阻器或电流方法中、直流方法可用于检测电极的导通或关断、但不能"接触强度"。

    交流方法可用于检测接触强度(需要设计者和开发者算法)、但它会引入一些高频干扰、需要加以注意。

    -------------------------------------------------------

    以上所有操作均要求 开发人员和设计人员使用所有相关的 电流幅度(例如  ILEAD_OFF)和有关是否使用 RLD、电极、皮肤状况、产品设计等的阈值设置、 并在做出决策之前重申相关流程。

    ----------------

    您是否拥有/使用了评估套件/评估板(EVM)?

    建议使用 EVM 并结合 ECG 仿真器进行测试、同时使用 所有 相关 电流幅度(例如  ILEAD_OFF)和与是否使用 RLD 等相关的阈值设置、并重申在决策之前熟悉和了解的过程、然后继续进行产品原型设计、并在上面使用电极、皮肤状况、产品设计进行重复。

    ------------------

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

      

       我更喜欢使用直流方法、使用起来很轻松。

       根据数据表 9.3.1.7.4、 直流方法:   

         a)    输入电阻为10MO 的上拉/下拉电阻器。

         b)电流源方法。        100MO 输入电阻。

       还有什么区别?   我认为输入阻抗尽可能大、对吧?

       因此、为什么 a)也是一种选择? 在什么情况下、a)优于 b)?

       是的、我有 评估套件/板(EVM)并已通过 ECG 仿真器测试。 并且我认为 a)和 b)之间没有区别。

       此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

       我在 数据表 9.3.1.7.4中没有找到任何信息、即 导联脱落电流幅度影响是什么?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答 :"我认为输入阻抗尽可能大、不是吗?"

    MΩ 表第40页-"与10k Ω 上拉或下拉电阻相比、电流源或灌电流提供更大的输入阻抗"

    因为"为什么 a)也是一个选择?  在什么情况下、a)优于 b)?"

    注释:没有明确的答案,它是给用户更多的选项。 至少对于 A)、它可以节省一些电流。 通常客户在实施和进行实验和测试、数据收集和分析及 V&V 后做出决定

    ----------------

    不确定您的意思或要求"   我在 数据表 9.3.1.7.4中没有找到任何信息、 导联脱落电流幅度影响是什么?"

    通常、产品开发人员和设计人员需要针对其产品设计、贴片/电极、电缆、PCBA 上的外设电路等调整这些幅度、然后相应地确定阈值。 它会影响用户想要使用的灵敏度和阈值设置,即实验和测试,数据收集和分析, V&V 和调优过程产品开发人员和设计人员需要做的决策。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

       非常感谢。

       你的意思是最好的参数与我的应用有关,我应该测试我的产品上的不同参数,并得到最好的段落

       我缺乏导联脱落检测方面的经验。  是否有任何与导联脱落检测相关的应用或技术参考文档?

       此致、

    弗兰克

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我很高兴您提出这个问题-

    关于开始的建议。

    您是否有 ADS1298 (R)评估套件/评估板(EVM)?  强烈建议您获取一份。

    您有 ECG 模拟器吗? 强烈建议您获取一份。

    有上述两项、您可以先使用 ECG 仿真器按照 ADS1298EVM 用户指南开始实验和测试与评估、以获取 ECG 信号并测试导联脱落检测。

    此外、确保您对右腿驱动(RLD)进行一些研究、并在使用和不使用它时进行测试和比较。

    从上面的开始、熟悉并研究该器件和大多数寄存器设置。 建议逐个或小更改寄存器设置、并进行观察和备注以及表和比较等

    在对上述内容有一定程度的了解后、您可以继续设计自己的 PCBA 并使用一些真实的电极进行重复和/或进一步的 实验和测试数据收集/分析 、然后调整参数、例如电流大小和检测阈值。

    谢谢。