This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:在以下设置中、为什么输出信号质量较差、时域波形根本不可见

Guru**** 2843460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200597/dac38rf82evm-in-the-following-settings-why-the-output-signal-quality-is-poor-and-the-time-domain-waveform-is-not-visible-at-all

器件型号:DAC38RF82EVM

1 μ s 在?,中、为什么输出信号质量较差、且时域波形在任何位置都不可见

2,是以下导入文件中波形的最大频率、计算如下:375M÷4 (每个周期4个点)=93.75M ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaodie:

    您是否运行"PLL 自动调优"并验证 DAC PLL 已锁定? JP10上的分流器是否已移除? 您是否为 SMA J4、LMK CLKIN 提供@ 12dB 的562.5MHz 时钟? 我的设置与此设置没有问题。

    此外、似乎您未在 HSDC Pro 中选择 DAC38RF8x_LMF_841 ini 文件。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,á lez

    1、我确信 移除了 JP10上的分流器, 为 SMA J4、LMK CLKIN 提供了一个562.5MHz 时钟@ 12dB ,并 在 HSDC Pro 中选择 DAC38RF8x_LMF_841 ini 文件。

    2、  运行"PLL Auto Tune"并检查 DAC PLL 是否锁定。  两件事情发生,一个是 PLL0 LED 关闭(PLL1 LED 打开),另一个是 PLL0 LED 关闭(PLL1 LED 关闭), 在两种情况下,产生150MHz 正弦,但加载的数据波形不生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您发送到 DAC 的测试模式存在问题。 请将您的测试文件发送给我、我将在我们的设置中进行尝试。 这是什么类型的模式? 最大频率应为 Fs/2 = 187.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sin_5F00_data3_5F00_02_5F00_1A.csve2e.ti.com/.../square_5F00_data3_5F00_03_5F00_1A.csvThose是正弦和平方的56个数据点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测试模式文件需要至少4096个样本、增量为32。 在您的设置中、该文件需要具有4列数据。 第一列是 CHA I 数据、第二列 CHA Q 数据第三列 CHB I 数据和第四列 CHB Q 数据。 请参阅随附的示例。

    e2e.ti.com/.../4096_5F00_samples_5F00_LMF_5F00_841_5F00_test_5F00_file.csv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于821模式,我使用了两个格式相同的数据文件。 为什么它们中的一个可以通过 DAC 正常显示、而另一个无法显示?

    e2e.ti.com/.../Can-display.csve2e.ti.com/.../Can_2700_t-display.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不断更改您的设置。 在上一帖子中、您使用的是双 DAC。 现在您使用的是单个 DAC。 您在尝试哪一个器件工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:我同时尝试了双路 DAC 和单路 DAC。 我希望调试更大的数据速率、以便能够以最大频率加载文件。  

    2、对于821模块、单个 DAC、1个 IQ 对、我需要两列数据、一列用于 DAC A 的路径 I、另一列用于 DAC A 的路径 Q、 但是我的一个文件中只有一列数据的一个文件(可以 display.csv)也可以正常生成信号、而另一个文件(不能 display.csv)不能生成信号。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#2,两列是否至少有4096个样本? 如果大于此值、则样本数是否从4096递增32?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您可以帮助我编译数据文件吗? 要求:1. 对于双 DAC、1个 IQ 对;2. DAC A 是每个周期4个点的方波信号和每个周期8个点的方波信号的交替。 3. Dac B 是指方波信号每周期8点,方波信号每周期16点。
    • 您给我的示例文件中有许多数字不是以32为增量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论采用哪种 DAC38RF8x_LMF 模式、我是否需要至少4096个数据点或32个增量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每列最少4096个样本。 下一个大尺寸为4096 + 32。 下一个之后是4096 + 64等等...