Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
主题中讨论的其他器件:ADS1299
大家好! 下面是用于记录标头电位的原理图。 除了 EEG 放大器、我还开发了一个电池管理系统(图2)、可用于将锂聚合物电池的3.7V 电压提升至5V (电压电源- AVDD 至 ADS1299)。 第3张图包含 LDO、用于为 EEG 放大器和其他电路保持稳定的电压电源。 有时、我发现一切正常、但有时我注意到22Hz/33Hz 及其在 PSD 中的谐波正在扼杀我感兴趣的信号。 我请求 TI 社区帮助我找出原理图中的问题。