This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:关于使用 ADS1299 AFE 测量 EEG 的说明

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200514/ads1299-4-regarding-measurement-of-eeg-using-ads1299-afe

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

大家好! 下面是用于记录标头电位的原理图。 除了 EEG 放大器、我还开发了一个电池管理系统(图2)、可用于将锂聚合物电池的3.7V 电压提升至5V (电压电源- AVDD 至 ADS1299)。  第3张图包含 LDO、用于为 EEG 放大器和其他电路保持稳定的电压电源。 有时、我发现一切正常、但有时我注意到22Hz/33Hz 及其在 PSD 中的谐波正在扼杀我感兴趣的信号。 我请求 TI 社区帮助我找出原理图中的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽量在3月8日前回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang、您好、我们需要您的支持来解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    -------------------------------------------------------

    因为"有时我注意到22Hz/33Hz 及其在 PSD 中的谐波正在扼杀我感兴趣的信号。"

    我可以问什么是 PSD 吗?  

    建议找出22Hz/33Hz 的来源?

    例如

    如果您可以绕过配电电路、使用具有 LDO 的更清洁电源并查看同一噪声是否仍然存在、他们会进行调查。

    首先使用相同的寄存器配置尝试内部测试信号、查看是否有噪声?

    " 将锂  聚合物电池的3.7V 升压至5V "这通常会导致/产生一些噪声、因此请探测并监控此情况以及 Vref 电压稳定性。

    是否可以升压更高的电压 、然后再添加 LDO?  或添加5V 至5V LDO。

    -------------------------------------------------------

    所有器件是否均来自您的 TI 电源和配电电路?

    我们不是电源和设计专家、但如果发现根本原因是来自配电电路、并且您对其使用所有 TI 组件、 如果您使用的是配电电路中的所有 TI 器件、则可以在电源部门/部门开一个 TT。

    -------------------------------------------------------

    谢谢