This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:寄存器读写值有所不同

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1200722/ads1114-register-read-and-write-value-is-difference

器件型号:ADS1114

大家好、

我帮助我的客户提出问题。

"

我在产品中使用的是 ADS1114。 当我向 CONFIG 寄存器写入值 0x8a83时和回读时、我得到 830a。 如果第一个字节是最后一个字节、则等于 0x0a83。  

下面是打印输出、  

00> 0816 _READ_CONFIG_ADDRESS 830a00> 08:16 _READ_CONFIG_ADDRESS RX_DATA[0] 83,RX_DATA[1]为 a00,00>08:16这是写入配置值0x8a83 

你能帮我忙吗?"

非常感谢您的帮助。

此致、