Other Parts Discussed in Thread: ADS1114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1114 大家好、
我帮助我的客户提出问题。
"
我在产品中使用的是 ADS1114。 当我向 CONFIG 寄存器写入值 0x8a83时和回读时、我得到 830a。 如果第一个字节是最后一个字节、则等于 0x0a83。
下面是打印输出、
00> 0:8:16 _READ_CONFIG_ADDRESS 830a00> 0:8:16 _READ_CONFIG_ADDRESS RX_DATA[0] 83,RX_DATA[1]为 a00,00>0:8:16这是写入配置值0x8a83
你能帮我忙吗?"
非常感谢您的帮助。
此致、