请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4225 主题中讨论的其他器件:THS4509、
大家好、
客户希望使用 THS4509+ADS4225对小电压信号进行采样。 THS4509用于放大信号、而 ADS4225用于将模拟信号转换为数字信号。 如何设置 THS4509和 ADS4225的 CM 引脚? 我能否将它们连接在一起? 谢谢!
尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.