This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:CM 引脚连接

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509, ADS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228306/ads4225-cm-pin-connection

器件型号:ADS4225
主题中讨论的其他器件:THS4509

大家好、

客户希望使用 THS4509+ADS4225对小电压信号进行采样。 THS4509用于放大信号、而 ADS4225用于将模拟信号转换为数字信号。 如何设置 THS4509和 ADS4225的 CM 引脚? 我能否将它们连接在一起? 谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    由于 ADC 输入不是自偏置的、因此理想的解决方案是将 VCM 引脚(ADC 输出)连接到 CM 引脚(放大器输入)、并将直流耦合从放大器输出端连接到 ADC 输入端。 请参见下图。

    此致、蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻匹配网络仍应设计在上面显示了红框的位置。