This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997EVM:EVM 无法检测 COM 端口

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161S997EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1222980/dac161s997evm-evm-cannot-detect-com-port

器件型号:DAC161S997EVM
"Thread:DAC161S997"中讨论的其他器件

大家好、

我的客户发现 GUI 无法检测到 COM 端口。

在 PC 上、USB 串行 COM 端口是 COM8、但是 GUI 无法检测到它。

回路电源已连接。

请提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Joe 在回到办公室时或许能够提供更多建议。  

    但当您执行安装时、您是否安装了在 EVM 安装后出现的 FTDI 驱动程序?   

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Katlynne、

    另一件事是手动进入 COM 端口。 如果 EVM 出现在 COM8上、您应该能够单击选择窗口并键入"COM8"。 (就像我在下面所做的那样)

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果这些解决方案中的任何一个  起作用、您能否告诉我们哪一个起作用了? 帮助其他可能有同样问题的人非常重要。

    约瑟夫·吴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 已安装 FDTI 驱动程序并无错误完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在手动输入 COM 端口后、 GUI 现在可以工作。

    但是、在尝试读取状态时、会弹出一条错误消息。

    请提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了与此问题相关的旧帖子、并将其传递给客户。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/702377/dac161s997evm-precision-data-converters-forum/2593294?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac161s997%20NI#2593294

    客户尝试后、错误消息与以前不同。

    请提供相关帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您引用的 e2e 帖子有几个部分。 DAC161S997EVM 是否是唯一使用的 EVM? 我只是想看看还使用了哪些其他 COM 端口。 此外、当您收到此错误消息时、是否有回路电源与电路板相连?

    此时此刻、我认为值得他们从头开始、让他们卸载软件。 然后让他们重新安装它。 当他们重新安装时、我在安装时不会连接 EVM。  

    当最终安装该软件时、使用回路电源连接 EVM。 连接完所有组件后、启动 EVM GUI 软件。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回复您的问题。

    1.目前仅使用 DAC161S997 EVM。 还提供环路电源。  

    2、我也要求客户卸载 GUI、重新安装。  要求用户安装 NI 驱动程序后、GUI 便可自动检测 COM 端口。

    3.但是,当他们想要读取状态时,出现了错误消息。

    请知悉、EVM 检测现在已不再是问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我还不知道哪里出了问题。 如果他们未按 Read Status 按钮、是否仍能设置器件? 当 EVM 启动时、我认为 GUI 首先要做的是读取状态以在器件中获取值。  

    EVM 启动时、电流输出的设置是什么(这是 GUI 中的电流输出读数)? 使用电流表测量环路中的电流是多少?

    之后、如果他们没有按 Read Status 按钮、是否可以使用 GUI 设置当前输出值?

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接 EVM 和 GUI 并显示错误消息后、客户只需按读取状态按钮。

    因此、他们不能更改设置!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Joe 不在办公室、可能会延迟回复。  

    此致!

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    我不知道 GUI 为什么不工作。 如果错误消息显示找不到 VISA 或 VISA 代码库、则在正确的库中加载仍然可能是个问题。 此计算机上以前是否安装过 LabVIEW?  

    此时、 我可以想到的是卸载刚刚安装的 NI-VISA 驱动程序并卸载 DAC161S997EVM GUI、然后重新开始以重新加载这两个驱动程序。 另一种可能就是在另一台计算机上加载 DAC161S997。  

    除了这两个选项之外、我没有任何其他想法。 我会问,但我目前不知道任何其他可能的解决方案。

    约瑟夫·吴