This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:TSW14J56和 ADC12DJ3200EVM 的定制使用

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1227133/adc12dj3200evm-custom-use-of-tsw14j56-and-adc12dj3200evm

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM、TSW14J58EVM

大家好!

借助  TSW14J56和 ADC12DJ3200EVM、我想 通过此电路板来执行自己的 FPGA VHDL 电路。 他们实际上有自己的软件(HSDC Pro、由您提供)、但想知道某个 IDE 是否允许我执行我想要的操作、或者我只能使用您提供的软件?

问题是、我需要有一个与外部信号同步的特定采样窗口。 相关信号是1.2GHz 或3GHz 脉冲、宽度约为6us、 以 1ms 的间隔出现一次(即我想在该信号出现时查找的采样窗口大小)。 图像可能对这个概念有所帮助。 当然、ADC12DJ3200EVM 速度足以在时域中处理该1.2GHz 或3GHz 信号、以及我认为可以制造基于 FIFO 的数据管理的数据量、所有这些都使用与  TSW14J56相同的 FPGA (它使用 Altera JESD204B)、 但我不知道哪个 IDE 可以让我使用 TSW14J56和 ADC12DJ3200EVM 达到这一级别。

可以帮帮我吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    TI 不再支持 TSW14J56EVM、因为它现已停产。 为此平台开发的固件由不再支持 TI 的第三方提供支持。 此电路板有一个 JTAG 连接器、可用于下载您自己的自定义固件。 TI 唯一能够提供/建议的是或许使用该板具有的触发功能。 有关此方面的更多信息、请参阅随附的《用户指南》。

    此致、

    吉姆

    e2e.ti.com/.../SLWU087_3D00_1_3D00_TI-PDF_3D00_en_2D00_us-_2800_3_2900_.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的快速回答。 关于 IT:

    "TI 不再支持 TSW14J56EVM、因为它现在已停产。 为此平台开发的固件由不再支持 TI 的第三方完成。"

    1. TSW14J57EVM 可以提供我想要的帮助吗?

    2. TI 是否有其他评估板或器件可以帮助我实现目标("... 与外部信号同步的特定采样窗口。 相关信号是1.2GHz 或3GHz 脉冲、宽度约为6us、 以 1ms 的间隔出现一次、这就是我想在该信号出现时找到的采样窗口的大小")?

    此致、

    但以理

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TI 没有足够快的现成解决方案可以实现您所描述的有间隙的周期捕获。  切换到 TSW14J57EVM 不会带来任何额外的好处、因为从我们的软件支持角度来看、结果是相同的。

    我认为 TSW14J56EVM 上用于 Intel FPGA 的 IDE 称为 Quartus。 TSW14J547还包含 Intel FPGA、因此我相信使用的软件也是"Quartus"。 TSW14J58EVM 使用 Xilinx FPGA、Vivado 用于对该 FPGA 进行编程。

    此处的限制不是由 TSW14J56EVM 造成的、而是我们的软件不是为您所描述的间隙周期性捕获而设计的。 唯一可行的方法是创建定制 FPGA 代码、在接收到每个1ms 周期脉冲后存储1.2-3GHz 脉冲的 X 个样本。

    此致、蔡斯