This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:ADC3664EVM

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1228472/adc3664evm-adc3664evm

器件型号:ADC3664EVM

您好,

一位客户需要通过更换 EVM 板来实现以下目标。


如果他仍然可以使用 GUI 进行配置、他想确认 DCLKIN 和采样信号是否都由 FPGA 提供。  如果需要连接 R133-R137并使用 Verilog 进行 FPGA 配置、则需要1线抽取= 8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn,

    如果这些 IO (在 FPGA 端)的状态为高阻态、只要这些 IO 决定通过 USB 进行连接并使用 GUI 进行编程、就会发生这种情况。 否则、这些线路中的任何一条线路都可能发生争用、从而使 SPI 接口无法正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaitlyn:

    如果使用 TI TSW1400采集解决方案、则只能从 FPGA 提供 DCLK、该路由不支持将 FPGA 用作采样时钟。

    此致、Amy